This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:数据表信息。

Guru**** 2526220 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR110, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593198/xtr110-datasheet-information

部件号:XTR110
主题中讨论的其他部件: OPA191

XTR110的数据表中有一个图10。 0A到10A输出电压到电流转换器。

1)引脚10不应该连接到COM? 该销钉未显示。

2)如果我希望输入为0到+5V,引脚10将转到COM,我将反转引脚4和5? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naser:

    正确,针脚10也应显示在图10中的com中。 对于0至+5V输入,您应该将引脚9和10绑定到com,并按您所述反转引脚4和5。 您可能还需要在针脚6和7之间设置一个电位计,以便进行零偏移调整。

    此致,
    Zak Kaye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Naser:

    1. 参考XTR110数据表 图1表;  要使用0至10 V输入引脚9,16 mA跨度设置和引脚10获得20 mA跨度,4 mA跨度设置将以 并联方式(1250欧姆)连接R7 (6250欧姆)和R8 (1562.5 欧姆)。 在引脚4处有10 V输入,在1250欧姆之间形成2.5 V,产生2 mA的电流。 这2 mA流过R8,形成1 V压降。 1 V压降通过REEXT进行镜像。 在PG上使用REEXT方程式。 8,REXT = R9 (跨距旧/跨距新),0至10安输出的REXT等于:REXT = 50 (20 mA / 10 A)= 100毫欧姆。 100毫欧REXT上的一伏电压相当于10 V输入的10安电流。 是,引脚10应连接到Comm.
    2. 是的,反向连接引脚4和5以及接地引脚10 将设置XTR110,使其输出为0至10安培, 输入为0至+5 V。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 引脚8的情况如何。 在图10示例中是否应保持打开状态?
    此外,您是否有图10的修改示例,在该示例中,电流可以通过继电器反接,从而简化(在某些情况下)图8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser,

    引脚8应保持浮动状态。 如果您需要适应非标准范围,则引脚8可为您提供更大的跨距灵活性。

    我认为您不能使用继电器来产生XTR110的双向电流。 器件的内部电路本质上是两级高侧V-I转换器,只能提供电流。 为了能够吸收电流,您必须向XTR添加一个外部低侧级,如图8所示。

    您的最终目标是什么? 听起来好像您最好使用改进的HOWLAND电流泵或其他一些V-I电路。 您能否分享有关您的应用程序的更多信息?

    此致,
    扎克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak:他希望将+/-50mA伺服驱动到40感应负载中。 范围可以是+/-55mA,但至少是+/-50mA。 他的接口是一个微控制器。 请告诉我。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naser,

    XTR不适合该应用。 我建议将改进的HOWLAND电流泵与OPA191这样的器件配合使用,其最大输出电流能力为+/-65mA。 请参阅随附的演示文稿,了解有关电路的分析,包括设计方程式:

    e2e.ti.com/.../Improved-Howland-Current-Pump.pptx

    此致,

    Zak Kaye