请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XTR110 主题中讨论的其他部件: OPA191
XTR110的数据表中有一个图10。 0A到10A输出电压到电流转换器。
1)引脚10不应该连接到COM? 该销钉未显示。
2)如果我希望输入为0到+5V,引脚10将转到COM,我将反转引脚4和5? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Naser:
此致,Thomas
精密放大器应用工程
Naser,
XTR不适合该应用。 我建议将改进的HOWLAND电流泵与OPA191这样的器件配合使用,其最大输出电流能力为+/-65mA。 请参阅随附的演示文稿,了解有关电路的分析,包括设计方程式:
e2e.ti.com/.../Improved-Howland-Current-Pump.pptx
此致,
Zak Kaye