This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:如何从化学传感器中获取毫安纳升电流

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593493/lmp91000-how-to-mesuare-nano-ampere-current-from-chemical-sensor

部件号:LMP9.1万

我从制造商 NENGSHI购买了溶解氧传感器,极化电压为-650mv,电流输出为0至120nA,因为我需要一个接口电路来测量来自传感器的电流,LMP9.1万是否用于此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们负责的工程师获得正确答案后,将跟进您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DO传感器以电流退出,因此应指示LMP9.1万读取它。

    有关2导联电流池模式的配置,请参阅LMP9.1万数据表中的7.3 .1.6 Tm3一段。

    如果您的问题得到了回答,请告诉我。

    此致,

    Carmine