This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于切换电流测量的运算放大器选择

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593398/op-amp-selection-for-switching-current-measurement

主题中讨论的其他部件:TLV271

大家好,

我正在构建一个800W PushPull转换器,工作频率为40kHz - 65kHz切换频率,主电流最大为100A。 初级侧的转换器输入电压可能介于30-42V之间。 参见下图所示的电路。

我想为该转换器实施峰值电流模式控制。 所以,我用一个1mOhm的并联电阻来感应初级开关电流。 分流器可置于两个位置(1 -蓄电池高侧或2 -蓄电池低侧)。  

为了放大CS1-CS2信号,我使用了TLV271运算放大器(在低侧感应的情况下),但它无法重现切换电流信号。 我需要您的帮助,以便为我的应用找到合适的运算放大器。

提前感谢!

此致,

Kashyap Gundlapalli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kashyap,

    我相信您的电路有几个问题:

    1. 当运算放大器的负极电源引脚参考接地时,变压器主电路浮动。 没有接地回路,而是通过运算放大器,可能不是输入ESD二极管。 高侧分流器上的运算放大器被强制达到高于最大正VCM电压的电压水平,而低侧分流器上的运算放大器被强制达到低于最大负VCM的电压水平。 因此,运算放大器将无法正常工作。
    2. 运算放大器没有反馈电阻器,因此即使电路工作,增益也将处于开环增益(AOL)级别。

    一种称为电流并联监视器的特殊型运算放大器设计用于在超出电源导轨的VCM电平下工作。 我相信您仍需要在主电路和电流并联监视器设备之间有一个公共接地。 如果您想查看此类设备,可在此处找到它们:

    www.ti.com/.../current-sense-analogue-output-products.page

    如果您决定使用电流并联 监视器,请注意在电流感应E2E论坛上提供支持。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程