This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:散热垫?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/594281/lmh3401-thermal-pad

部件号:LMH3401

LMH3401设备下面是否有散热垫?  数据表中的封装图未显示散热垫,但图下的注释是指将设备连接至散热垫。

如果它确实有散热垫,我们在哪里可以找到显示垫尺寸和推荐布局垫的图纸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    LMH3401上没有单独的散热垫。  建议尽可能将针脚连接到铜质面板,以便从设备中吸取热量。  


    例如,有V+,V-和GND引脚可以连接到板布局中的大平面。  虽然不是总能将系统设计的一整层都专用于其中的每一层,但它仍然是理想的设计。  我们的EVM将具有一个用于V-的层,一个用于V+的层和两个完整的接地层。  此外,我们还在EVM的顶部和底部提供了接地填充。  

    此致,

    Loren