This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220EVM:USB通信错误

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220EVM, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593271/ina220evm-usb-communication-error

部件号:INA220EVM
主题中讨论的其他部件: INA220

我购买了INA220EVM,遇到了手册(SBOU079–2009年7月INA220评估模块)第14页中描述的问题,但建议的修复程序对我不起作用。

USB用户界面似乎已正确安装,我可以在设备管理器中看到我认为该界面是什么。  我先插入电源。

我在64位模式下运行Windows 7 Enterprise。  Service Pack 1。  我将EVM软件的兼容性设置更改为其他几个明显的选项,如Windows XP (Service Pack 3)和Windows 7,并且尝试了兼容性问题解决程序。

我下载了最新的应用程序代码(sboc297)。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck,您好!

    感谢您使用TI论坛。 我将调查您的问题。 用户指南的第二个修订版可在以下网址找到,供您参考: www.ti.com/.../sbou079b.pdf。 您的问题是该文档第16页上的问题吗? 您是何时购买EVM的? 您的主板底部有哪些字母用于"649.2886万 BOM"和"649.2889万 PCA"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去年夏天我为一个项目购买了主板(销售订单1.6686985亿),但没有及时交付以投入使用。  因此,自2016年9月14日收到该商品后,该商品就一直在货架上。

    INA220主板底部的编号为650.9589万 BOM A。 这是否是纸标签上的序列号:4461000005?  DIG平台显示649.2886万 BOM C和649.2889万 PCA C (序列号4256400002)已测试2016年22月03日。

    我从网站下载了所有内容:用户指南SBOU079B–2009年7月–2016年5月修订; INA220源代码sboc298.zip;INA220EVM软件sboc297.zip。  我卸载了我的所有内容并重新开始。

    我仍然收到用户指南第16页中描述的USB通信错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了6至8.75V的电源电压。 我尝试过使用USB供电,但主板和笔记本电脑都不喜欢。

    我在笔记本电脑上尝试了其他USB端口。 我可以在设备管理器上看到何时连接和断开与主板(HID兼容设备和USB输入设备)的连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了所有可能的“设置地址”组合,但出现相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出现USB通信错误后,您可以重试,但您会看到一个对话框,显示“Check connections to DAQ EVM”(检查与DAQ EVM的连接),然后显示“Invalid calibration information”(无效校准信息)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck,您好!

    在看到“Invalid calibration information”(无效校准信息)后,是否能够向前移动,通过程序中的错误? 如果不是,我们有另一个解决方案可能适合您。 如果您有兴趣,可以直接发送电子邮件给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,这很棘手。 我绝望地选择了“使用传统地址”,尽管视频中的指示表明这只适用于2008年3月1日之前的主板。 我的主板说它是2016年3月22日测试的。 我以前在跳线中尝试过所有可能的USB寻址值。

    现在,我的INA220EVM已正确响应! 请认为此问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘,

    我很高兴您发现了问题!