Other Parts Discussed in Thread: PGA309
您好,
我正在使用高精度测试仪测试PGA309 EVB,我发现输出电压不是很稳定:它不会漂移,但最后一个数字振幅为3mV (当信号为3V时)。 我正在使用内部参考电压- 4.096V。
你有什么建议吗?
此致,
Mattia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Mattia,
我对此有两点意见:
此致,
Ian Williams
应用工程师
精密放大器
您好Mattia,
您能否显示输出信号的示波器测量值? 另外,您的PGA在当前配置中的总增益是多少?您是否正在使用粗略偏移功能? 您看到的噪音量可能是预期的结果,具体取决于这些设置。
正如应用报告附录中的测试结果所示,在高增益配置中,即使在应用100 Hz低通滤波器后,测得的输出噪声也可能为几毫伏RMS。 如果启用了粗糙偏移,噪音可能会显著增加。
此致,
Ian Williams