This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:噪音/纹波问题

Guru**** 2766795 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/592482/pga309-noise-ripple-problem

部件号:PGA309

您好,

我正在使用高精度测试仪测试PGA309 EVB,我发现输出电压不是很稳定:它不会漂移,但最后一个数字振幅为3mV (当信号为3V时)。 我正在使用内部参考电压- 4.096V。
你有什么建议吗?

此致,

Mattia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mattia,

    我对此有两点意见:

    1. 与任何放大器一样,PGA309也具有一定的固有电压和电流噪声。 噪声规格是指设备的输入,因此如果PGA配置为大增益(通常为大增益),此噪声将被放大并显示为输出信号的重要组成部分。 ART Kay撰写了一份关于如何过滤PGA309噪音的出色应用报告 ,可从此处获取
    2. 您使用的是外部温度传感器还是PGA309的内置温度传感器? 无论哪种情况,温度传感器是否处于稳定的热环境中? 环境温度的变化将导致PGA309调整其精细的增益和偏移参数,这看起来就像输出时的噪声。

    此致,

    Ian Williams
    应用工程师
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    感谢您的回答。
    关于你的第一个评论:我已经阅读了应用程序。 我不理解的是,我想知道在高精度测试仪上看到的0 1 % 全刻度不稳定是否与PGA309一致或过高。
    第二点评论:我没有使用外部温度传感器,环境温度非常稳定。 考虑到我看到的0,1 % 的振荡非常快,而不是缓慢。

    此致,

    Mattia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mattia,

    校准后总PGA309系统错误的目标是小于满刻度的0.1 % ,因此在一个良好的系统中,即使考虑到任何噪音,也应该可以实现。 您是否使用了应用报告中建议的任何方法(跨接点的电容器或输出RC滤波器)来降低输出噪声? 您是否对输入信号进行了任何过滤?

    此致,

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    我曾尝试过在求和结点使用100nF电容器,也尝试过使用RC输出滤波器(切割频率为30Hz),但没有相关更改。
    我正在使用EV。 板和我没有更改输入筛选。

    此致,

    Mattia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mattia,

    您能否显示输出信号的示波器测量值? 另外,您的PGA在当前配置中的总增益是多少?您是否正在使用粗略偏移功能? 您看到的噪音量可能是预期的结果,具体取决于这些设置。

    正如应用报告附录中的测试结果所示,在高增益配置中,即使在应用100 Hz低通滤波器后,测得的输出噪声也可能为几毫伏RMS。 如果启用了粗糙偏移,噪音可能会显著增加。

    此致,

    Ian Williams