This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 至单端ADC的差分信号

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172, OPA316, INA826, INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593129/differential-signalling-to-single-ended-adc

主题中讨论的其他部件:OPA172, OPA316, INA826, INA118

ANLOG前端到单端ADC的差分接收器信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mirza,

     我需要一些更具体的信息,例如工作频率,可用的电源等。 结构图也会很有帮助。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个51.2 kHz超声波传感器的模拟前端,它有两个差分接收器引脚。我想使用Arduino读取接收到的信号。 因此,在将其连接到Arduino引脚之前,我需要将差分信号转换为单端信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,明确地说,ADC在Arduino中,您只需要传感器和ADC之间的缓冲器;因此,我将此线程移至Prec Amps Forum。  此外  ,下面是一个ADC工具,用于设计前端运算放大器到ADC电路拓扑计算器:www.ti.com/tool/adc-input-calc。 所需的电压水平也会有所帮助。  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mirza,

    您能否提供您正在使用的Ardruino模型?  这将有助于了解Ardruino上的ADC。

    最佳,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密 运算放大器应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果差动至单端电路不需要极高的输入阻抗,则标准差动(或差动)运算放大器电路将正常工作。  考虑对<=+5V电源使用OPA316,对>=4.5V电源使用OPA172。  下面是一个将OPA316用于差分0.5 -4.5V输入的电路示例。  。

    如果电路需要非常高的输入阻抗,请考虑使用3路运算放大器INA,如INA826。

    e2e.ti.com/.../DifferenceAmp1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有INA118P放大器,我也可以使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mirza,

    INA118实际上将信号从差分转换为单端。 如果您决定使用仪表放大器,请注意输入共模电压,电源电压,参考电压和增益与输出摆动之间的关系。 以下链接包含有关这些关系的大量信息:

    e2e.ti.com/.../3373.understanding-instrumentation-amplifier-vcm-vs-vout-plots

    如果您不需要这样精确的放大器,并且源阻抗不高,那么Collin建议的直接差分放大器应该非常适合您。