请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM311 您好,
我们想知道LM311: 您能否提供比较器最差情况下输出电压的一般高级信息。 比较器中是否存在故障模式(某些内部FET / BJT故障),这可能导致比较器输出上的+15V或-15V (假设电源使用+/-15V)。
谢谢,Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Keith:
输出为开路集电极输出。 它只能吸收电流。 因此,最大输出电压将由施加到上拉电阻器顶部的电压(在这种情况下假设为+15V)和任何负载电阻(创建分压器)来确定。 比较国本身不能控制"高"水平。 输出(通常)不能设置导轨之间的电压。
对于低-您需要具体说明故障类型。
输出晶体管可以:
311的内部大约有25个晶体管,每一个晶体管的故障都会产生不同的影响。 除非我们知道哪个设备出现故障,否则我们不能说输出将以哪种方式失败。 没有"default"(故障安全)故障模式。
希望能有所帮助?