This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:如何为三线模式配置PGA308EVM

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM, PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593109/pga308evm-how-does-the-pga308evm-be-configured-for-three-wire-mode

部件号:PGA308EVM
其它部件在线程中讨论: PGA308

您好,

我想为三线模式配置PGA308EVM, 所以我将JUMP1的“输出电压”设置为1W,将JUMP7的“输出电压”设置为“1”。  JUMP8 (在USB DAQ平台中 )到SPD_UP。

但不管用。 软件显示"One Wire Time Out (单线超时)"。

谢谢。

此致。

Ricardo Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ricardo,

    听起来跳线设置正确。 但是,您还需要将EVM软件配置为三线模式,这样通信才能正常工作。 在三线模式下,每次通信时,都必须关闭并重新打开PGA308的电源。

    如果您要尝试使用方框图选项卡上的设置,请单击"One-Wire and Output Config"(单线和输出配置)按钮,然后选中"OWD"(OWD)和"One-Wire Connected to VOUT"(单线连接至VOUT)的复选框,如下所示。 很抱歉出现图形错误-此软件在较新版本的Windows中有一些呈现问题。

    如果您想从校准选项卡在PGA308上执行校准,请单击"选择校准预设"按钮,然后单击"一条线和输出配置"按钮,最后再次选中"OWD"和"一条线连接到VOUT"的复选框,如下所示。 根据需要进行其余设置,然后逐步开始校准过程。

    此致,

    Ian Williams
    应用工程师-精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,LAN,

    明白了,非常感谢您的支持。

    此致。

    Ricardo Li
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴你能启动并运行! 周末愉快!

    此致,

    Ian Williams