This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-N:数据表中的图错误

Guru**** 2760705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593098/lm2903-n-figure-error-in-the-datasheet

部件号:LM2903-N

尊敬的e2e团队:

在数据表的图4和图5中,显示的逻辑为:
IN+更大的输入端IN-=>输出Q8打开=>输出5V
输入-更大的输入+=>输出Q8关闭=>输出0V

但是 ,在图13中,逻辑演示文稿是oposite:
输入-更大输入端IN+=>输出Q8打开=>输出5V
IN+更大输入端IN-=>输出Q8关闭=>输出0V

如果我参考章节:9.2 .1.2 详细设计步骤,我们可能会看到下面的电路。

TINA TI的模拟提供:  

但如果我们看看图 13,情况正好相反。

  数据表中的图13是否正确,或者我没有得到什么信息?

非常感谢您的帮助,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好BMA:

    图形正确。 图中未很好地显示的是输入"超速"电压。 "超速"电压(+5mV,+20mV或+100mV)是高于阈值跳闸点的"额外"电压(图中为0V)。  过速电压越高,响应速度越快-这是图中所示的。

    输入信号以-100mV开始,但在+5mV或+20mV或+100mV时*停止*。 因此,此时,负输入大于正输入,这将使输出变得低。

    在您的模拟中,您将输入向后。 在图形中,脉冲进入负输入,参考电压(GND)进入正输入。 反转输入,然后它将与图形匹配:^)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    Paul,

    图4和图5是正确的。

    图13中显示了问题。 该电路指的是典型应用电路,如图11所示,其中Vin信号转至+in,Vref转至-in。 作为模拟电路。

    谢谢!
    Domingos Gonçalves ñ o。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domingos和BMA您好!

    我很抱歉...我应该更清楚一点。

    图4和图5是正确的。 在图13中,我可能已经被熟悉的情况所迷惑。

    图13 *是*正确的,因为我们在几个月前对其进行了更正。 因此,是的,图13又不正确...。

    我需要调查错误的图形为何重新出现并修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    数据表的图13 (文档:SNOSBJ6F–1999年10月–2014年12月修订)不正确。

    正确 的比较器响应图应如下所示:

    正确的输出逻辑是:

    IN+大于IN-=>输出Q8打开=> OUT 5V
    IN-大于IN+=>输出Q8关闭=> OUT 0V

    谢谢,此致。

    Domingos Gonçalves ñ o。