This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:最大接点温度和Theta-JA

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/593258/tl074-max-junction-temperature-and-theta-ja

部件号:TL074

FAE记账:

 

您好,Collin,

 

我们需要您的支持,以便在此处获取一些信息以获得产品批准。 谢谢。

TL074IDR:最大 接点温度和Theta-JA

 

此致,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将与当地的TL07x专家再次核实,但看起来Tj的绝对最高额定值为150C,如PDS第6.1 部分的ABS最大值表所示。   请注意,对于"I"型,指定的工作温度为-40C - 85C。

    Theta-JA适用于设备的所有等级,具体取决于封装。  我已从下面的TL07x PDS复制表6.4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 一旦您 与 TL074xx专家确认,请提供信息。Thnaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    电气表性能适用于TA = TJ = 85C。  如果负载较重,TJ将明显大于TA。 Theta-JA位于数据表中。 但是,该数字适用于JDEC标准测试板。 应用程序板上的Theta-JA因多种因素而异。 最大交叉点为150C,但这会对设备的预期寿命产生不利影响。