Other Parts Discussed in Thread: INA214
我正在通过电流感应电阻器运行方波(29Hz,约1.2Vpp,中心电压为2.5V),电流感应电阻器与INA214一起使用。 INA214的电源为5VDC。
我在方波上升边缘得到一个1V的峰值,需要抑制。 以下是电路的相关部分:
在下图中,您看到的是引脚U5B-5,您将注意到瞬态信号和一些信号(正时钟期间的增强签名)。
我在U8的输入引脚上尝试了电容接地的10欧姆电阻。 随着电容增加到1uF,瞬时从时钟的正极移至负极。 我还尝试了数据表中的图24配置,但没有成功地解决问题。 我试图将电流感应电阻器的值降低到0.1 欧姆,这对性能也没有影响。