This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7231:LMV7231的电阻分压器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/592898/lmv7231-resistor-divider-for-lmv7231

部件号:LMV7231

LMV7231的数据表和EVM显示了UV和OV的3电阻分压器。  为了获得更高的精度,我希望使用UV的2个电阻分压器和OV的2个电阻分压器,每个分压器上都有滤波电容器。  如果有任何问题,请告诉我。

谢谢,John Garrett T!-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    不应该有问题。 输入不关心电压是如何产生的。

    为了节省一些电阻器和板空间(牺牲精度),首选使用三电阻器串。