This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要单位增益运算放大器以驱动100欧姆,2200pF负载

Guru**** 2527280 points
Other Parts Discussed in Thread: INA139, OPA350, LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/592395/need-unity-gain-op-amp-to-drive-100-ohm-2200pf-load

主题中讨论的其他部件:INA139OPA350LM7321

我需要一个能够驱动高电容负载的单位增益稳定运算放大器。  在我介绍 统一增益缓冲器的要求之前,让我描述一下整个电路:

整个电路如下所示: INA139用作降压充电器中的高侧感应-在100 m Ω 电流感应电阻器上感应25mV,并在其输出端通过2k电阻器提供50mV 此100-200kHz电感斜坡波形在向A的SNS引脚供电之前被缓冲 降压充电器,带50mV峰值-峰值斜坡。 注: 50mV峰值电感斜坡电压代表100 mOhm高侧电流感应电阻上的250mA。   

单位增益缓冲器需要在  其输入上接受50mV,100-200kHz斜坡波形或锯齿波形,并提供50mV峰间斜坡输出,与  2200pF并联驱动100欧姆。

我正在寻找一些关于单位增益缓冲器的建议,该缓冲器显然需要单位增益稳定,具有 低输入偏移电压(小于1mV),最好是具有 驱动低电阻能力的低输入偏置电流, 高电容负载。在指定的频率下,我们再次谈论与2200pF并行的100欧姆负载。

我可以提供其他信息并欢迎致电。  

请告诉我您可以推荐什么。  

谢谢,此致,

John Garrett,TI-AFA

手机:24.0687万 687-0350

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我将把这个移到精密团队,因为你要求输入偏移电压<1mV。

    所需的电源电压是多少?

    查看OPA350以了解+5V电源。 这是一款精密设备,具有非常强的顶载驱动规格,可轻松驱动2200pF。

    如果输入偏移电压要求松动,您可以查看LM7321,它也可以直接驱动100Ohm +2200pF负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Colin,

    这是一个5V应用程序。 我们肯定需要1mV或更低的Vio。

    我看了OPA350,有点担心电容负载单位增益时的小信号过冲-它看起来像曲线显示了单位增益时2000pF电容负载的60 % 过冲。 如何衡量? 我们在该应用中看到的斜坡具有大约25mV / us的最坏情况转换率,因此我想知道图21中的这一过冲数据是否相关?

    再次感谢,TI-AFA的John Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    你说的没错,在直接驱动2.2nF时,瞬态性能不会很好。  我不确定我们是否会有很多东西能够驱动电容水平而不需要任何补偿,同时实现无振铃/过射的高质量输出,这意味着相位余量接近60度。  对于较高的电容负载,大多数"任何电容负载稳定"类型的设备具有20-25度范围内的相位余量,这在技术上是稳定的,但肯定不会无过冲/振铃。

    客户是否会考虑输出引脚补偿稳定性补偿方法?  在输出上添加56n+4.9Ohm电阻器可产生接近65度的相位裕度,且BW > 200kHz。

    e2e.ti.com/.../6811.Circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Collin -如果外部薪酬让他们获得所需的绩效,他们将很乐意添加RC。

    再次感谢并致以问候,John Garrett,TI,AFA