This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE032:HD-PLC内标

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/592303/afe032-hd-plc-inside-standard

部件号:AFE032

大家好

如果我们询问AFE032,您会介意吗?

我们认为   使用AFE032不可能满足HD-PLC内部标准。
那么,您是否有针对 HD-PLC内部标准的解决方案或TI设计?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正确的是,即使使用AFE032,它也不能满足 2-28MHz的频段。  AFE032发射器的最大频带为505kHz。  遗憾的是 ,目前我们没有任何针对HD-PLC内部标准的TI设计。  

    最佳,

    Errol

    德州仪器(TI)

    精密运算放大器应用