This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA827:输出不是一对一输入

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: INA827, ADS8684, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092690/ina827-outputs-not-one-to-one-with-input

部件号:INA827
主题中讨论的其他部件: ADS8684LM2904

您好,TI:

我们在将INA827连接到ADS8684时看到一些奇怪的行为。  随附的简化示意图显示了如何 1)从光电二极管进行测量2)将光电二极管连接到互阻抗放大器,3)将多个放大器输出多路传输到单个INA827中,以及4)将INA827的输出连接到ADS8684上的输入。  这使我们可以将多个光电二极管多路复用到单个INA/ADS测量系统。  但是,我们发现了一些奇怪的行为。  具体来说,INA827 (以及ADS8684的输入)的输出为同一输入(在其反相输入上)提供了不同的输出值。  将数字输入到它:在光电二极管处于黑暗中的情况下,我们始终在反相输入上获得5V电压(使用万用表测量)。  在这种情况下,输出为4.01V (如预期,ADS参考电压为4.096V)或有时为~4.3 -4.4V。  在 多个MUX通道之间切换后,我们只能看到错误值,并且我们仅在MUX保持在静态通道上的情况下执行万用表测量。  我们想知道:我们是否有任何方式损坏或错误连接了INA,这样我们就可以看到同一输入的不同输出?  我们已确认两种情况下使用万用表的ADS报告的值。  我们还通过示波器测量确认了稳定的5V电源。  在诊断方面,我们认为接下来的步骤是1)使用示波器测量INA的反相输入以确认其稳定性,2)切断INA和ADS之间的连接,并查看是否可以重现问题。  你还有其他建议吗?

提前感谢您的参与!

e2e.ti.com/.../INA_5F00_mini_2D00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    当您从X0和X1针脚断开LM2904的输出并将+5V连接到X0和X1针脚时,您会看到什么?

    您是否考虑过LM2904显示高达250nA的输入偏置电流? 此电流将流经R1和R2并导致电压下降。 不要忘记LM2904的输入偏移电压。 因此,即使在完全黑暗的环境中,LM2904的输出电压也不会恰好是+5V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    我将按照Kai的建议,单独与INA827核实TIA (I-to V)。  

    我猜输入不符合INA827的通用模式要求。 根据原理图,假设VCM = 5Vdc,INA827的差分输入电压范围大约为-0.7992Vdc至1.551Vdc,请参阅TI模拟工程师计算器的结果。 您可以通过以下链接下载该工具。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    如果我模拟了上述输入范围中显示的INA827输入条件,将获得以下线性差分输入(Vsensor)与输出电压。 在差速器输入Vsensor范围之外,Vout关系将不是线性关系,您可能会看到INA827的奇怪行为。  

    此外,ADS7684的范围仅为5V直流,因此 ADC报告的实际INA827输出范围甚至更小,请参见Tina模拟。  

    e2e.ti.com/.../INA827-I_2D00_to_2D00_V-411.2022万.TSC

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai和Raymond,

    感谢两位的深思熟虑的回答。  结果是:1) INA运行良好;2)使用范围测量其输入/输出,这是我们一直需要做的事情。  我们的电源产生了一些振铃,这种振铃会随着系统负载的大小而增加。  这些信号传播到我们正在用光电二极管/互阻抗放大器测量的LED上,使INA的输入产生巨大的振荡。  为电源输出增加更多电容解决了问题,我们现在都很好。  很抱歉占用了您的时间,但我非常感谢您的指导!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    感谢您的反馈!

    祝你好运

    Kai