This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:单路,负极,电源使用。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092066/ths3491-single-negative-power-supply-use

部件号:THS3491
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

THS3491是否可以仅为-VS配备-15V电源? 和+VS是否连接到GND?

如果是,在PD引脚处打开部件的正确电压是多少,我使用的是RGT封装。 此设置似乎在TINA中模拟"确定",只是想确定。

谢谢

Dave Roberts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    我正在研究THS3.4941万通过正极导轨接地的负极导轨供电的能力。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是对这种关闭功能的全面讨论的开始-这可能会帮助您一些,不确定所有这些都在模型中,但这种芯片操作是重点。  

    e2e.ti.com/.../THS3491-Disable-operation-discussion-updated-Dec6_5F00_2016.docx</s>2016.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    我正在进行一些模拟,并与我的团队讨论您的THS3491用例。   

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您本周的耐心等待。  我将分两部分回答您的问题:

    1)可以,您可以在Vs+= GND和Vs-=-15V上操作THS3491。

    2)参考销生成PD销操作范围。  如果Vs+设置为GND,则由于数据表中存在的参考引脚范围,必须将参考引脚设置<=-5V。  也就是说,参考引脚处的最大电压为-5V。  也可以使用-6V,但不能使用-4V。   请勿浮动参考销,也不要将其设置为GND。  通过使用单轨负极电源,您将需要为参考引脚使用单独的-5V (或更低)电压。  此设置保持与Vs-<= REF <=(Vs+- 5)的REF引脚范围一致。  

    THS3491可由单个电源驱动并保持REF @ GND,但这仅适用于将Vs+用作正极电源。  REF针脚可设置为Vs -,即docx Word文件中存在的案例中的GND。  但是,(vs+-5V)参考范围的上限也表明需要设置REF =-5V (或更低)。

    现在,对于 PD_BAR引脚:需要另一个负电源电压来禁用/启用THS3491。 对于大型正单电源,PD_BAR引脚通常可以设置在0V和1.3V之间。  但是,由于REF引脚 从GND切换到-5V,因此PD_bar引脚范围必须切换。  pd_bar的新范围应为:

    -保证在-5.8V以上关闭(放大器打开前的最小值)

    -保证打开电压低于-7.5V (放大器关闭前的最大值)

    这些值基于0.8V和1.5V值,并由参考偏移量偏移。  Ref通常为GND,但现在在您的应用中为REF =-5V (或更低)。   

    TINA-TI原理图模拟在不更改PD_bar值以适应负单电源的情况下工作。  但是,电路的模型和实施不是为了测试此用例;如果不首先考虑数据表建议和有效工作范围,我会厌倦遵循这些模拟结果。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    此致

    Dave R