This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:使用INA199和ADS8684进行电流测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, INA199, INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1093140/ina199-current-measurement-using-ina199-and-ads8684

部件号:INA199
主题中讨论的其他部件:ADS8684TIDA-0.0753万INA214

您好,

我正在设计新的电流测量设备。 但我在ADS8684的AIN_N和AIN_P引脚上测量1.251V。

下面是我的设计说明:

-我正在使用电流变压器。 以下是数据表: https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/48.0697万_631942.pdf</s>63.1942万

-我的当前测量模拟电路基于TIDA-0.0753万。 以下是示意图:

-这是我的参考电压电路:

- INA199的输出和参考电压与ADS8684引脚相连:

在设计之前,我使用PSpice for TI进行了一些模拟。 我的PSpice库中没有INA199,所以我在模拟中使用了INA214。 电流互感器范围为0-10A,其比率为1:1500。 在10A时,我将得到0.0066V。  我在模拟中使用了0.0066V正弦信号。

我的设计测量3相电流。 微控制器的控制台输出打印第一,第二和第三相模拟值的AI1,AI2和AI3值。

如您所见,控制台输出没有值,而0.7A电流在电流互感器内流动。 R4和R5上的电压都是1.251V。

请您评论一下为什么我没有获得模拟?

此致,

奥努尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onur,

    问题是您没有提供INA199输入偏置电流到信号接地的路径。 请参见数据表的图20。

    您可以将R37的左侧连接到V+(3.3V)。

    顺便说一下,由于电流互感器提供电化隔离并消除任何恶劣的共模电压,因此您无需使用电流感应放大器。 一个简单的运算放大器就能做到。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Onur:

    我同意Kai的观点,即INA199的输入端没有偏置共模电压。  如果保持浮动状态,这将通过您的主板上的寄生正常设置,同时还会设置INA199所需的输入偏置电流,如数据表的图8所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你确定吗? 为什么 TIDA-0.0753万没有这种连接?

    顺便说一下,我在FB3和R37之间连接了3.3V电源。 同样的情况仍在继续。 ADS8684上没有模拟值。

    奥努尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想参考是对输入进行偏置。  是否已删除R4并使用范围验证了INA199输出?  我假设INA199的输出是正确的,但您将过多的输入驱动到ADC。  ADC未完全差分,Ain_nGND必须接近GND。