This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]为电池测试仪选择低成本放大器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9162, TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095693/faq-selecting-low-cost-amplifiers-for-battery-testers

主题中讨论的其他部件:TLV9162TLV9152

电池测试 应用要求在系统校准后电压精确度为0.01 % 或满刻度范围的100 ppm。 具有1µV Ω/°C输入偏移漂移的通用放大器可以轻松满足此要求,因为在2.5V全刻度范围内,1µV Ω/°C ppm的漂移为0.4ppm/°C。  对于10°C环境温度变化,未校准总误差仅约为4ppm。 与100ppm的总误差预算相比,这是非常小的。

TLV9162TLV9152TLV9102 器件可支持16V的电源电压,典型的偏移电压漂移规格为1µV Ω/°C  OPA2992 与TLV9162相比,它支持高达40V的电压LM358B具有类似规格的经济型器件。

 以下是这些设备的2通道变体的比较。 还提供1通道和4通道型号。

 

 *请注意,此处显示的价格仅供比较。 设备的实际价格可能有所不同,具体取决于订购数量和时间。

由于最大偏移漂移通常很重要,因此此规格通常作为数据表中的分布条形图提供。  例如,以下是TLV9152数据表中的偏移量图:

如果要评估其中的任何器件,您可以从 samples.ti.com订购样片 ,也可以与当地的TI销售代表联系。