Other Parts Discussed in Thread: OPA593
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097631/opa593-supply
部件号:OPA593您好,
你好。 我有一位客户正在使用OPA593。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。
这是一个轨对轨运算放大器XOPA593DNTR,我需要从0到5V。 这意味着我必须在没有抑制的情况下满足这些滑轨。
通常,轨对轨运算放大器具有一定的抑制,这意味着它们不能完全到达轨。
我正在选择一个电源来加入原理图中,它将与运算放大器一起工作。
要达到5V,我计划使用+15V电源。 如果我使用+5V电源,我认为输出不会由于抑制而达到+5V,如果我错了,请更正。
我必须精确达到5V和0V。
要达到0伏,我需要负极电源,还是仅参考接地(0伏)的正极电源使我精确达到0伏?
根据我的严格要求,我需要能够从0V切升至5V,并且我正在尝试确定需要连接到运算放大器XOPA593DNTR的导轨。
我只需要在这个新的原理图上放置电源,并且了解轨从0到5V在没有抑制的情况下摆动所需的运算放大器是非常重要的。 我必须达到0伏和5伏。
此致,
Ray Vincent