Other Parts Discussed in Thread: INA849, LM358, REF4132
主题: LM358, REF4132中讨论的其他部件
使用Vref 2.5V时,输出通常应上下波动,以2.5V为中心。
现在的问题是:当输入低于4mV时,输出以2.5V为中心,
输入振幅越大,输出偏移就越明显。 当输入达到10mV时,偏移约为1V。
请帮助分析相关问题的可能原因和设计说明。
输入差分模式共模和电源在菱形图安全范围内
电源 :+/-10V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: INA849, LM358, REF4132
使用Vref 2.5V时,输出通常应上下波动,以2.5V为中心。
现在的问题是:当输入低于4mV时,输出以2.5V为中心,
输入振幅越大,输出偏移就越明显。 当输入达到10mV时,偏移约为1V。
请帮助分析相关问题的可能原因和设计说明。
输入差分模式共模和电源在菱形图安全范围内
电源 :+/-10V
Sunm,您好!
以下是一些示意图建议。

e2e.ti.com/.../INA849-E2E-427.2022万.TSC
橙色块:
正如Kai所指出的,请拆除LM358输出端的电容器,运算放大器输出端的电容负载可能会导致环路不稳定。
红色块:
差分和共模LPF可配置为以下参考。 公共模式应比差动模式LPFS高出十进制。 其原因是由于电容器的公差,将共模噪声转换为差模信号的可能性降至最低。 此外,在滤波器设计的部分中,最好使用X2Y电容器,因为输入阻抗应该完全匹配,以减少转换为DM信号的CM噪声。

https://www.mouser.com/catalog/specsheets/johanson_johas0.0924万-1.pdf
蓝绿色色块:
在INA849中,设计使用双电源轨,因此输入VCM偏置可以放置在靠近GND的位置。 在输出时 ,Vref2配置为2.5VDC,这是您的选择。 您可以将Vref直接连接到地面,因为您实施了双电源导轨,请参阅模拟中的传输功能。
输出INA849是HPF中的电容耦合,并在 Vref2电压下与2.5VDC相连。 我不知道你在这里的意图。 在Vref电压和电容耦合输出之间,它们在设计中是一些冗余。 请通过模拟进行检查。
现在的问题是:当输入低于4mV时,输出以2.5V为中心
这是由输出电压(与输出的HPF后面的Vref2 (2.5VDC)相连)引起的,请参阅上述说明。
如果您有其他问题,请告知我们。
最佳,
雷蒙德
您好,
移除LM358输出处的电容器不是一个好的理想选择,因为Vref为超过16个IC。提供参考
拆下后,将出现参考电平故障。等不稳定问题
R72连接到VREF2.5V,这是为了便于以后进行单功耗ADC转换
我们现在已经解决了坏问题,因为差分输出中存在较大的DC差异。
我们的项目适用于EEG应用,如果您有相关参考电路,请向我们提供50Hz 60Hz电路作为参考。
Tks
Sunm,您好!
LM358失去了所有的相位余量,并且不可恢复:

e2e.ti.com/.../sunm_5F00_lm358.TSC
Kai
您好,Suum,
移除LM358输出处的电容器不是一个好的理想选择,因为Vref为超过16个IC。提供参考
Kai演示了LM358参考电压的不稳定部分,当运算放大器的输出直接驱动电容负载时。
如果需要Vref来驱动多个参考信号,建议使用带隙参考电压IC,例如REF31xx,REF4132,REF50xx或REF60xx。 这些参考IC能够提供或吸收多个负载,而不会遇到稳定性问题,温度漂移,精度和精度下降等问题。 当Vref电压驱动超过16个IC时,最好将信号划分为PCB布局上的2或3个bandgap参考(取决于您的应用和Vref准确性), 因此,Vref布局信号不会分布在PCB上,而是会接收不需要的噪音和瞬时事件。
以下是ECG和EEG应用参考设计。 有些原理图可能与您所寻找的不完全一致,但EEG或ECG模拟前端感应在某些情况下非常相似或相同。

https://www.ti.com/solution/electrocardiogram-ecg?keyMatch=ECG%20REFERENCE%20DESIGN
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina826.pdf?ts=1651084895132
如果您有其他问题,请告知我们。
最佳,
雷蒙德