This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:配置为20增益闭环时的带宽是多少

Guru**** 2385070 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096432/opa350-what-is-the-bandwidth-when-configured-at-20-gain-close-loop

部件号:OPA350

您好,几个有关使用OPA350的问题,谢谢!

1.对于将OPA350用于DCDC转换器的电流感应放大器是否有任何问题 ,如下所示。 OPA350数据表典型应用不包括电流感应放大器,因此我很担心。

2.如果按此方式配置,并且增益配置为20,则可用带宽是多少。 增益-带宽-产品的定义是开环,但这是闭环,所以我感到困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    请问您能不能这样善良地回答这些问题?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/109.1011万/please-recommend-an-amplifier-for-low-side-switch-current-sensing/4048644#4048644</s>404.8644万 404.8644万

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的答案:

    1. 大多数运算放大器(包括OPA350)可用于电流感应,只要输入电压不违反运算放大器的线性输入共模电压范围。  此外,R1/R2的值应比Rsense高得多,以便最大程度地减少由流经输入电阻器而不是Rsense的一些电流引起的错误-因此,仪表放大器可能比差分放大器更好。  

    话虽如此,若输入电压可能会高于/低于电源电压0.3V,输入电流应限制在10mA或更低,以防止ESD保护二极管受损(例如使用串行输入电阻器)。  顺便提一下,请注意,如果上述MOS开关的Ron电阻与Rsense相当,则可能会引入显著的测量误差。   

    2. 应用程序的带宽BW是闭环增益的函数,GCL:BW = GBW/GCL,其中GBW是增益-带宽产品(OPA350为38MHz)。  因此,对于20的增益中的OPA350,有效带宽约为1.9MHz -请参阅下面的模拟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,我刚才回答了这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek,

    感谢您的回复。  

    感应电阻为5mOhm。如何选择R1,R2,更好:R1=1k,R2=20k或 R1=10k,R2=200k (增益=20)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感应电阻器Rsense与输入电阻器R1的比率决定了电流误差,在5mohm的情况下,它是0.0005 % (5mohm/1k*RCL) 100 % ,而R2的值决定了闭环增益:GCL = R2/R1,因此也决定了有效带宽:BW = GBW/GCL。

    1k的R1会导致0.0005 % 错误,因此无需进一步增加,尤其是这样做会导致更高的电阻热噪声。