This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA387:希望将K型热电偶与运算放大器配合使用。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387, TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097199/opa387-want-to-use-k-type-thermocouple-with-op-amp

部件号:OPA387
主题中讨论的其他部件: TLV333

您好,TI专家:

我的客户希望将运算放大器与K型热电偶配合使用,以测量设备的温度。

实际上,他们以前使用过热电偶转换数字转换器,但现在由于交付问题,他们必须更换。

无论如何,我找到了OPA387。它的偏移漂移为0.003uV。您认为它适合热电偶放大器吗?

或者,您推荐另一个运算放大器也会很有帮助。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chase:

    凭借极低的输入偏移电压(最大+/-2uV)和偏移偏移(最大+/-0.012uV/C),OPA387特别适合在 热电偶和热电偶应用等温度测量中实施非接触式传感器。 下面请找到 我写的文章的链接,该文章讨论 了在热电堆应用中使用OPA387:  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/how-to-achieve-microvoltage-level-precision-in-thermopile-applications

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Marek:

    感谢您的回复。

    TLV333怎么样? 它具有0.015mV偏移电压和0.02uV/C偏移漂移。 它比OPA387还差,但我想知道它是否好用。 (因为很容易获得TLV333。)

    热电偶应用中的偏移电压和偏移漂移是否有任何最大值?

    (例如,我不能使用偏置漂移超过0.5mV的零件进行热电偶应用。)

    还有一个问题,考虑热电偶的应用,除了上述两个值,我是否需要仔细检查其他值?

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV333的宽带噪声比OPA387 (分别为55nV/RT-Hz和8.5nV/RT-Hz)高得多,但根据所需的精确度,您的客户可能  能够在热电偶应用中使用它。  所需的最大偏移电压和偏移漂移取决于您的客户是否对其系统执行初始校准,以及所需的温度读数精度是多少?  简而言之,他们需要根据电路配置的详细信息进行最坏情况分析。

    典型的TLV333偏移漂移值为0.02uV/C,代表一个标准偏差;因此,在1.7 百万装置中,只有1个装置的漂移可能高于0.1uV/C (5-sigma)-如果可以接受,125C (100°C温度变化)时的最高偏移电压将为: +/-15uV +/-(100C*0.1uV/C)=+/-25uV。