This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:是否可以使用- 12的V -,+ 100V的V +供电?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097373/opa455--12-v--100v-v

部件号:OPA455

你好,芯片供电:V +连接+100V,V -连接-12V,是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rengui,您好!

    芯片供电:V +连接+100V,V -连接-12V,是否合理?

    合理。  对于对称双电源电压轨,建议的工作电压为±75Vdc,总电压vs Δ,vs = V+- V-= 150Vdc (绝对最大电压vs电压小于160Vdc)。  

    在V+= 100V直流和V-=-12V,Vs = 100 -(-12)= 112 V直流<= 150V直流的情况下,非对称电压电源导轨可以安全操作,没有任何问题。  

    以下是输入共模电压要求,其中输入电压必须为:-11V <输入电压< 97V (根据非对称电源轨要求)(用于线性操作和行为)。  

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德