This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF198QML-SP:生产EDU装置的原型?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LF198QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097302/lf198qml-sp-proto-version-to-build-edu-unit

部件号:LF198QML-SP

您好,  LF198QML-SP(5962-8760801VZA)是否876.0801万是否有14引线陶瓷扁平封装的原型/测试版本可供我们进行测试?

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    我们 在PRAMPS应用工程中没有产品的任何LF198QML-SP(5962-8760801VZA)产品876.0801万产品原型/测试版本。 此产品的认证是几年前在另一个TI地点执行的,然后没有直接与PRAMPS关联。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程