This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9362:OPA170的TLV9362替代产品无法收敛

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9362, OPA170, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096948/tlv9362-tlv9362-replacement-for-opa170-does-not-converge

部件号:TLV9362
主题中讨论的其他部件: OPA170TINA-TI

TI-Tina版本9.3。100.244 SF-TI

我在现有工作(生产设计)仿真中用TLV9362替换了OPA170,现在瞬态仿真将无法收敛。

它报告其他不相关部件的问题- Zener和内置库中的其他二极管。

有时它指向已删除的零件! 重新启动Tina和重新启动Windows 10没有帮助...

有什么想法? 我尝试使用梯形集成选项并改变集成顺序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    是的,TINA-TI有时会很棘手。

    您是否可以发布您的模拟文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    Kai是正确的。 通过发布您的模拟文件,我们将能够更快地为您提供帮助!  

    同时感谢您了解下一代设备!  

    此致,

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,仿真是专有设计,我无法上传。

    我希望获得有关其他设置的建议,以进行更改。

    在论坛上查看类似主题后,我将分流电导更改为1p。

    这一变化消除了一个假齐纳二极管错误,但仍在Si 1N4003二极管上产生另一个错误。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    电路中没有一部分只涉及运算放大器和直接周围电路,您可以上传吗?  

    此致,

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    多年来,我们获得了许多技巧来使这种仿真工作。 如果没有看到模拟,我将无法提供完全的帮助。

    以下是一些提示:

    1.分治。 将整个电路分成小部分,并分别进行模拟。

    2.不要模拟"I"上的每个点 关注相关主题。

    3.打开一个新文件,从头开始绘制示意图。 请勿复制和粘贴未运行的旧模拟中的任何内容。

    4.使用以下参数播放一段:

    将其从10p修改为10µ μ s,或依此类推。

    第一个tipp是最重要的

    Kai