This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302-Q1:关于AMC1302QDWVRQ1 VDE/UL认证文档的问题。

Guru**** 2797755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095053/amc1302-q1-question-about-amc1302qdwvrq1-vde-ul-certification-documents

部件号:AMC1302-Q1

大家好,

我的一位客户将AMC1302-Q1用于其当前产品。
目前,他们需要VDE/UL认证文件才能向全球销售产品。
AMC1302-Q1数据表显示,该设备已通过DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11)等标准的认证(认证号:400.4042万)。  
此外,它还表示该器件已在1577组件识别和CSA组件验收No 5程序(文件号:E18.1974万)中得到识别。

目前,他们有以下问题。 请你给我答复。

问:您能否告诉我如何获取 AMC1302QDWVRQ1的这些VDE/UL认证文档?

非常感谢您的回复。

此致,

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya:

    我已附上认证文档。 有关测试方法的更多信息,请访问UL或VDE网站。  

    将来,这些文档的最新修订版本应在各个产品文件夹页面的"技术文档"下提供。  

    e2e.ti.com/.../UL_5F00_Rev_5F00_SZZQ072O.pdfe2e.ti.com/.../20APR22-VDE-V-0.8841万-reinforced-certificate-SZZQ123Q.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    非常感谢您的回复。

    这些文档对客户非常有帮助。
    顺便说一下,VDE-4004.0142万 PDF文件的大小很大,而大小则与50 MB 有关。
    是否可以进一步减小文件大小?

    再次感谢并致以诚挚的问候,

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya,

    它包括TI的所有器件,而不仅仅是您的客户感兴趣的器件。 遗憾的是,我无法从文档中删除页面,因为它是PDF压缩,所以不会大幅减小文档的大小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    非常感谢您的支持,很抱歉我的回复迟到了。
    文件对客户很有帮助。

    再次感谢,此致,
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴帮助Kazuya并感谢您的跟进。 如果客户将来还有其他问题,请告诉我。