您好,先生。 陈坤。
对不起,我未能回复。
我不理解您的回答。
>请参阅VCA2615数据表图61第19页,
>假设您使用的是主动反馈终止,
是,主动终止。
但首先我使用代码='1111',所以主动终止=100 Kom。
我得到了输出噪声电压
Uout,rms=1.2mV
>这将LNP增益显示为20dB (而您的设置为~16dB)
正如我所想,实际的LNP增益= 22dB (根据表2)
我使用单端输入,因此增益= 22-6=16dB。
>还显示了8种不同的LNP噪声级别,
我没有在文本中找到这8条噪声曲线的来源以及对应的内容的解释。
>您可以看到曲线(它显示噪声图与源阻抗=反馈电阻值)
>这与您的测试曲线结果非常相似(以mV显示)。
让我们采用与1nV/√Hz相对应的曲线
在实验的第二阶段,我设置代码='1110'
它对应于RFB=1500欧姆,因此
Rin,激活= 206欧姆
我明白了
Unoise,OUT,rms = 2.14mV
(RS=0或Rs=50,放大器增益=52dB)
您在此处查看的结果类似于数据表图61第19页?
另外,我不理解图21与图61之间的差异。
图21显示了Rs=0的NF=2dB (最小值)。
但图61显示了NF的最大值(Rs = 50 Ohm)。
你能解释一下我的错误是什么吗?
谢谢!
此致,
维克托。