This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:电路检查以检测ASIC工作模式

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333, LMV761, OPA391, OPA369

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096702/opa333-circuit-review-to-detect-the-asic-working-mode

部件号:OPA333
主题中讨论的其他部件: LMV761, OPA391, OPA369

TI专家,您好!

我们正在尝试使用下面的电路来检测ASIC版本,具体取决于HBM_SNS针脚状态。 您能否查看下面的电路并检查是否可以实现以下功能?

-对于HBM版本ASIC,HBM_VSN最初是浮动的,HBM轨道上升后将达到1.2V。 如果初始状态为浮动,放大器输出是否为高电压?

-对于单声道版本ASIC,HBM_VSN对ASIC芯片内的GND短路。 放大器输出低电平。

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Neo:

    我想你需要的是比较器而不是OPAMP? 此外,OPA333是一个斩波放大器,它不喜欢极高的电阻源。 因此,我不会在此电路中采用OPA333,而是采用TI的RRIO CMOS比较器。

    不能,当ASIC输出处于浮动状态时,OPA333的输出将不保证发出高电平。 作为具有超高输入阻抗的CMOS运算放大器,输入电压将不定义,输入偏置电流是一种极性未定义的极性漏电流,它将使输入浮点到任何未定义的电位。

    如果你想在这种情况下在比较器的输出上有高电平,我会在ASIC的输出上增加一个高电阻上拉。 这将强制输入电压达到高电平,并通过此操作将输出电压也提高到高电平。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    感谢您的回复。

    您能否推荐RRIO COMS比较器的任何零件号?  

    至于高输入阻抗,如何将2.8Mohm电阻更改为缓冲器?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,在HBM_SNS上添加上拉电压不可行,因为它是片载电压感应引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新生儿,

    为什么需要缓冲CMOS放大器或比较器的同相输入? 大多数CMOS运算放大器的输入阻抗高于1Tohm (>10^12)。  话虽如此,使用OPA333斩波器并不是一个好选择,特别是因为其输入级包括寄生背对背二极管,如下图所示,当输入间隔超过300 mV时,这些二极管会出现正向偏置-这反过来会导致较大的偏移误差。

    我相信您 最好的选择是使用LMV761这样的比较器-见下文。

    如果您绝对需要较低的静态电流(IQ),较低的电压偏移部分,则可以使用非斩波运算放大器,如OPA391或OPA369。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Neo:

    另外406.2053万另外,在HBM_SNS上添加上拉杆是不可行的,因为它是片载电压感应引脚。

    我不明白为什么不能添加上拉电阻器。 上拉可能是非常高的电阻。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    是的,明白了。 我正在尝试对比较器的输入进行1MEG ohmc上拉。 感谢您的意见。

    新生儿