This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:短路保护附加信息

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096846/amc1301-short-circuit-protection-additional-information

部件号:AMC1301
主题中讨论的其他部件: AMC1300

嘿,团队,

您能帮我了解有关TI部件的一些信息吗?  对于AMC1301,数据表显示其输出电流高达+/- 13mA且输出电阻小于0.2Ω Ω 时具有短路保护。  

 

  1. 您能否更详细地解释输出短路保护的工作原理?  我查看了9.3 的故障安全部分2,但它没有对输出电流有太多的描述。
    1. 发生短路保护时,输出电阻如何变化?
  2. 输出电流是否可以瞬时超过+/-13mA?  例如,假设它在100us下是否达到+/-30mA?
  3. 对于输入,差动电压是否可以为250mV,共模(VCM)为-250mV (V+=-135mV和V-=-385mV)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    AMC1301是一款较旧的设备,我建议考虑使用AMC1300。 AMC1300引脚对引脚兼容,是直接替换件。  

    1.我们在输出上有ESD二极管,可保护 输出结构免受短路事件的影响。

    2.由于只指定了一个典型值而不是最大值,因此可能会超过+/-13mA的典型值。 如果预期终端设备中会发生短路事件,我建议在输出中添加额外的电阻,以进一步限制电流消耗并降低损坏设备的可能性。  

    3.如数据表中所述,共模输入范围限制为-160mV。