This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF147:振荡问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LF147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096505/lf147-oscillation-issue

部件号:LF147

我们将LF147J/883作为电压随动件应用于DAC输出端子,由于振荡,它会发生不稳定的信号。

当我们使用 LF147J时,没有发生振荡。 但是,我想知道 为什么它在LF147J/883上不稳定。

如果存在任何问题,请将LF147J/883用作电压随动件吗?

如果您提出任何可能的建议,我们的做法是错误的,那将是很好的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michelle,

    LF147是一款统一增益稳定型产品,您能否分享一个原理图来帮助我们解决应用问题?

    最佳,
    杰瑞