This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA191:OPA191IDBVR OPA187IDBVR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191, OPA187, OPA192, OPA196, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1096034/opa191-opa191idbvr-opa187idbvr

部件号:OPA191
主题中讨论的其他部件: OPA187OPA192OPA196OPA197

我在设计中使用了OPA191,结果非常好。 由于全球短缺,我正在考虑使用OPA187作为替代产品。 除了转换速率外,这两个精密运算放大器之间的主要差异是什么? 该应用是慢速运动信号的单位增益缓冲器(OPA191),它向具有差动输出的隔离放大器供电,向单端转换电路(OPA191)提供差动输出。 很抱歉图片不好。 前端在电路的最后一级右侧差动至单端转换器上有一个60-75KHz低通滤波器和一个80Hz低通滤波器。 非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    输入低通滤波器的角频率似乎为5Hz?

    e2e.ti.com/.../david_5F00_opa191.TSC

    OPA187的速度比OPA191慢得多。 如果您使用U606驱动ADC,这可能是一个问题。 取决于采样频率。 (顺便提一下,R606不应该为零。 OPAMP输出处的大电容负载可能会导致稳定性问题,因此需要使用隔离电阻器。)

    另一个限制是OPA187不是到轨道OPAMP的输入轨。 根据数据表,输入电压应保持在远离正电源导轨的2伏位置。 如果这是问题,则取决于U605的输出电压和U604的输入电压。 (顺便提一下,0-100V输入电压范围对于U605的0-2V输入电压范围而言似乎过高。)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Kai的迅速回复。 原始电路没有降低输入电压的高电阻值。 这条赛道虽然粗糙但有效。 我进行了模拟并更改了LRC值 ,并将切断频率提高到适当 的3-5kHz。 我还将运算放大器更改为OPA192,这与OPA191非常相似。 输入电压 由二极管截短(20V)至电源轨,输出按比例缩小。 感谢您的支持。 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20V时的输入裁剪意味着您的测量值仅在 20V时良好-也许您应该使用 100k/25k的R608/R614将其缩放至运算放大器的输入电压线性范围,并防止齐纳二极管D603打开。 这将允许您正确测量高达100V的输入电压。

    正如Kai所提到的,OPA187是 一个截然不同的运算放大器-除了低得多的GBW和非轨对轨输入电压范围之外,它是一个斩波放大器,通常不应与高输入阻抗一起使用。  话虽如此,OPA192,OPA196和OPA197是 OPA191的很好的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Marek的反馈。 由于IC ~最大VCC,电路夹具为20V,因此必须这样做。 我们希望反馈电路能够提供尽可能多的满量程输入电压。 我们不需要测量高于20V的电压,因此信号被截短。 电路的开路电压一般为80-100V,但在工作时,输入范围为2-18V (二极管不导电)或5-60V (二极管由于1/3输入刻度而仍不导电)。 有两个非常相似的电路,二极管仅用于过电压保护。