This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:偏移微调范围

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094916/opa277-offset-trim-range

部件号:OPA277

大家好,

我的客户需要有关OPA277UA偏移微调范围的信息。 范围有多大?

这是因为他担心默认偏移值太大,无法通过20kr电位计进行微调。

此致,
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuto:

    使用高质量的多转金属陶瓷微调电容器时,这不会造成问题。

    当然,您可以用"5k1 fix"+"10k fix"+"5k1 fix"或类似的系列电路替换20k修剪器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tatsumi-san,

    OPA277 偏移电压微调范围设计 为超过运算放大器的偏移电压规格。 请参见数据表图24,"OPA277偏移电压微调电路"。 如果客户尝试使系统的总偏移值为空,则可能没有足够的范围来执行此操作。 参见数据表“7.3 Tm2偏移电压调整”部分。

    如果任何OPA277不能如7.3 2部分所述使其偏移完全为空,则应视为可疑。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到Thomas的评论中, 仅使用偏置电压调整技术使运算放大器的偏置值无效。 使用调整来补偿系统中其他位置产生的偏移电压将导致偏移电压漂移增加 ~3.3uV/C (偏移调整每1mV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas,Marek,

    感谢您的评论。 我知道不可能通过微调器补偿系统的总偏移量,但具有20kr电位计的范围足以使OPA277单个偏移量为空,因此客户无需担心该范围。 我的理解是否正确?

    此致,
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuto:

    是的,这是正确的-使用20k电位计的Vos微调范围超过OPA277最大偏移电压规格(参见下文)。