This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:INA849和运算放大器之间的增益因子拆分

Guru**** 2583715 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095034/ina849-gain-factor-split-between-ina849-and-opamp

部件号:INA849
主题中讨论的其他部件: TINA-TIREF5025REF3025

大家好,

您能否查看以下客户问题?

我正在使用INA849来评估应变计传感器电路。
单电源+15V
我的VCM为2.5V。 (传感器使用5 V电压操作)
差分输入电压介于0.1 mV和~3.0 mV之间
信号通过下行运算放大器放大到~1V - 10V范围。
(INA849的信号被放大,加上~1V偏移)。

我仍在思考INA849的理想增益以及下游运算放大器应选择的增益。
以及VCM电压是否应由外部电路增加。
目前,我有G=140的INA849和G=20的运算放大器,所以我的总数为G=2800。

您是否 有如何最好地划分增益因素的建议?

谢谢!

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

    这取决于所需的总带宽以及INA849后面使用的OPAMP。

    应变仪通常随附非常高的制造公差,涉及增益和偏移电压。 因此,为了防止放大器被剪切,最好不要选择最高增益。

    您能否显示示意图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

    您是否 有如何最好地划分增益因素的建议?

    通常,如果实施了多个增益阶段,我们建议将较大增益放置在前台。 在这种情况下,我也建议这样做。  

    根据您提供的IA参数,下面绘制了VCM与Vout之间的关系,而VCM并未优化。 您最好在设计中实施非对称双电源电压轨。 正如Kai所建议的,您能否与我们分享该原理图?

    您可以通过以下链接下载上述工具。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    以下是INA84部分的相关绩效与收益。   

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是INA849的此应用程序的开发者。

    首先,我无法在"Analog Engineer Calc"应用程序中选择INA849,如您的屏幕截图所示。 我下载了带有您的链接的版本。

    力传感器预加载了一定的力。 所以我有一 个偏移值,它至少有1.0 mV。 传感器值均为正数,高于1.0 mV

    INA849的参考引脚为当前设计,连接到GND。 RG = 43欧姆。 INA849的输出连接到增益为~25的运算放大器

    INA的信号随后可选滤波(60Hz陷波和1kHz低通),然后放大至最大10V 输出。

    输出信号连接至模拟 SPS模块(0 - 10V)的输入。 首先,用2个零力和最大力点校准传感器。 软件使用这2个参考点计算线性方程式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerald,

    INA849不是轨至轨放大器,在输出处能够一直降至0V。 TINA-TI信号指示电路中的输出电压不能低于1.5V。 但差动输入电压为1mV时,输出电压应在增益为140时降至140mV。

    因此,您需要为INA849添加负电源电压,或者您需要在INA849的参考引脚上应用高于1.5V的参考电压,从而创建伪接地。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerald,  

    首先,我无法在"Analog Engineer Calc"应用程序中选择INA849,如您的屏幕截图所示。 我下载了带有您的链接的版本。

    在模拟工程师计算器中,INA84列在下拉菜单中,如下所示(第三个)。 它未按字母顺序列出(由于INA84是较新的IA产品)。  

    关于您的设计,我建议在第一阶段将INA849的增益提高到1000 V/V,并在第二阶段平衡剩余的所需增益,例如最高2.8 V/V->,以获得2800 V/V 您可能需要获得巨大收益。

    正如Kai所建议的,如果INA849配置在双电源轨中,和/或包括INA84处的Vref电压,将会更好,请参阅 上面捕获的图像中标记的关键参数。  

    关于60Hz共模噪声和<1kHz LPF,以下是一些建议。  

    1.保持转换器导线的输入精确平衡,并使其与传感器和INA84的输入保持屏蔽(类似于法拉代的笼式导线)。 如果INA84的两个输入端均有60Hz噪音,则INA849将拒绝这些噪音。 在增益=1000V/V时,INA849s CMRR对于共模噪声的抑制应大于120dB。  

    2.在实施的差模和共模输入滤波器中,请参见下图中的如何计算这些滤波器。  

    我建议在LPF应用程序中使用X2Y过滤器。 为了提高CMMR抑制,建议使用±Ω 0.1 % 或更好的容差电阻器,包括rg增益电阻值(容差低至±Ω 0.01 %)。  

    https://www.mouser.com/datasheet/2/611/x2y_filter_and_decoupling_capacitors-177.1721万.pdf

    3.Vref节点是一个低阻抗节点,这意味着需要Vref连接到精密运算放大器或REF3025或REF5025的输出或类似的精密班加插类型的参考电压源(能够在其输出处提供电源/接收)。  

    以TINA_TI为例,随附INA849的仿真。 如果您有其他问题,请告知我们。  

    e2e.ti.com/.../INA849-Force-Gauge-426.2022万.TSC

    最佳,

    雷蒙德