This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:找不到要用作过滤器的FDA组件(THS4551)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095997/ths4551-i-have-trouble-finding-the-fda-component-ths4551-to-be-used-as-a-filter

部件号:THS4551
线程中讨论的其他部件: ADS127L01,TINA-TI

您好,  

当我使用"过滤器设计工具"幻灯片配置过滤器时,我找不到THS4551模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是因为他们没有在TI工具中输入部件号,所以将单端过滤器调整到FDA才是一件简单的事情,Tom Kuehl在这里为 适用于FDA的MFB设计完成了这项工作

    https://www.ti.com/lit/an/slyt343/slyt343.pdf

    此外,您可能会发现这篇文章很有趣,  

    https://www.edn.com/testing-op-amp-tools-for-their-active-filter-design-accuracy-and-dynamic-range/

    您的设计目标是什么? 我的Intersil作品中有可以很快完成此任务的工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我的目标是设计一个低通滤波器,FC=20kHz,增益=1。问题是当我使用滤波器3.1 桌面来确定FDA的值时,在TINA TI中模拟时得到了错误的值。 我还尝试了Tina ti滤波器工具,但我在那里找不到FDA
    我想知道是否有其他版本的Filer Pro deskop可以用来获得更可靠的价值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的滤波器必须与 ADS127L01兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为THS4551数据表的ADC做了大量的滤波器工作,Q和我正在做的第二次订单是什么?  

    我将使用我所做的最初的TINA模型,更新的模型降低了较高F Zol模型中的共振。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答Michael Steffes先生,但我的问题是,我发现FDA配置参数(低通滤波器,订单2,FC=20kHz)有困难,因为我在TI网站上的滤波器配置设备中发现了FDA类型的选择问题, 当我在TINA-TI模拟器中使用FILTR PRO 3.1 软件分析参数时,我发现了错误的结果,对于TINA_TI,我研究了研究版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且,这里没有可供使用的数据? 原理图和值? 问什么或者也许你只是想要一个巴特沃思? 在这种情况下,Q=.707

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了一个尊重我的参数的甜品滤液

    非常感谢您先生