This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPAMP模拟问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095852/opa855-opamp-simulation-issue

部件号:OPA855

大家好,

我在设计中使用OPA855。 在进行模拟时,我遇到了一些问题。 请参阅随附的示意图。

即使运算放大器是轨对轨的,输出在3.1 处夹持至4V,在低压侧也是一样的。

这种钳夹的原因是什么?输出振铃的原因是什么?

在模拟模型中,也没有反馈引脚,但在数据表中,它就在那里。 这是否可能是问题的原因

此致,

Tensil Sebastian GraphSimulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否获得Unity增益? 也许您在限制输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我正在考虑单位增益。我还提供2.5V输入偏移。因此输入将为低=0V,高=5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,OPA855不是单位增益稳定,所以您在增益1时看到的振铃振荡,  

    其次,输入引脚需要电源的余量(即您看到的夹扣)看起来像2.1V的余量(V+电源)和1.1 (负电源)-如果您在7V/V最低增益以上运行或正在反转,通常不会出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它不是轨对轨放大器, 因此,您需要提供至少6V的更高电源来处理5V信号。这是一个高带宽放大器,因此在单位增益时,它将具有8GHz的带宽,这将使此信号不稳定或在输出中增加一些振铃。 此放大器主要用于互阻抗应用。您的要求是什么? 为什么您需要这样的高带宽放大器?

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rohit:

    感谢您的反馈。

    我想在USB D+/-行上使用缓冲区。 最大数据传输速率为480Mbps。 请您建议使用缓冲区吗?

    此致,

    Tensil Seabastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Micheal:

    感谢您的宝贵意见。

    此致,Tensil Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您需要FDA吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是FDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    是否要将缓冲区连接到现有的USB线路,并在两端连接常规USB接口芯片? 是否要将此类缓冲区连接到两条单线? 或者,您是否要构建USB接口芯片中可以看到的接收器?

    在第一种情况下,比较国可以这样做。 请注意不要给线路添加太多阻抗。 否则线路终止会被破坏。

    在第二种情况下,您需要使用具有差分输入的放大器。 您需要执行正确的线路端接。 但在这种情况下,我们销售特殊的USB接口芯片。

    顺便提一下,"FDA"是一个"全差动放大器",具有差动输入和差动输出。

    Kai