This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321-N-Q1:OPA输出能力,与OPA2365进行比较

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321-N-Q1, OPA2365, LMV321, TLV6001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095808/lmv321-n-q1-opa-output-capability-and-compared-with-opa2365

部件号:LMV321-N-Q1
主题中讨论的其他部件: OPA2365LMV321TLV6001-Q1

您好,

我使用LMV321-N-Q1进行PFC输入电压反馈。   

OPA 电源电压为3.3V。

当OPA输入为110v时,输出电压将夹紧至2.06v。

(通道1:OPA输入 通道2:OPA输出 通道3:OPA电源电压)

但是,如果OPA电源电压增加到3.5V,则输出电压与OPA设置增益匹配。

我还尝试将OPA更改为 OPA2365,OPA输出是正确的,不需要将电源电压更改为3.5V或其它。

OPA的输出能力是否受电源电压影响?

对不起,我的英语不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV321没有轨对轨输入;输入电压必须低于正轨1 V。

    OPA2365具有轨对轨输入(和输出)。 有许多其他具有此功能的运算放大器,例如TLV6001-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiajie:

    电路应工作,直至LMV321输入端的信号电压达到2.3V,即此处的共模输入电压限制(3.3V - 1V = 2.3V),如Clemens已提到的:

    e2e.ti.com/.../jia_5F00_lmv321.TSC

    但是,您的电路存在一个巨大的稳定性问题,这是由LMV321输入端安装到接地端的1nF盖引起的:

    如果要添加低通过滤,请按以下方式进行:

    同时拆下LMV321输入之间的100pF盖。 这也会破坏电路的稳定性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。