This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095982/opa855-opa855

部件号:OPA855
在“线程: LMH3.2401万”中讨论的其它部件

我们使用的是LMH3.2401万,并且有兴趣将差动输出转换为单端并驱动50欧姆负载。 同时,我们要取消共模输出电压。 电路需要直流耦合。 我们使用OPA855作为  差分 放大器进行测试,使用 1k欧姆的反馈和输入电阻,因此差分增益为1。 电路似乎稳定。 数据表显示为7V/V的增益,以确保稳定性。 当 配置为 差分放大器时,7V/V是否也适用?

感谢您的帮助,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../david_5F00_opa855_5F00_3.TSC

    当在数据表中指定了最低增益以保证稳定性时,这始终是噪声增益。 此电路的噪声增益为2V/V:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    是的,电路与您展示的一样。 即使电路运行稳定,我们是否应该增加增益以确保噪声增益  >或=至7V/V?

    谢谢,David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    这是一个常见问题:为什么我的电路没有显示稳定性问题,尽管我违反了最低增益建议?

    因为在此频率范围内,板和组件的寄生阻抗会对相位余量产生相当大的影响。 假设这些寄生并联电容,例如电阻。 这些电容可来自电阻器本身和/或焊片尺寸:

    e2e.ti.com/.../david_5F00_opa855_5F00_4.TSC

    43.6°的相位裕度意味着性能稳定。 但是,如果您稍微改变寄生容量,最终可能会出现以下情况:

    这条线路将不再稳定。

    但是,如果增益较高,电路将再次具有足够的相位余量:

    因此,当使用太低的增益时,不稳定的风险会大大增加。 当违反最低增益建议时,必须牢记这一点

    Kai