This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:SOT23-6封装

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6703, OPA695, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081049/lmh6703-sot23-6-package

部件号:LMH6703
主题中讨论的其他部件: OPA695TINA-TI

你(们)好

我需要从CML输出驱动SOT-23-6封装中的LMH6703。

CML门将使用负极电源工作,因此输出在内部端接50欧姆至GND

CML输出最好是直流耦合到OPAMP电路。

增益5或6

我最感兴趣的是Rise Time 0 % -100 %。  我不介意略过冲。

目标是在运算放大器输出处产生正持续脉冲。  我可以使用 驱动门的正极或反向输出(当然,另一个输出端接至50欧姆),这样我就可以选择运算放大器电路的增益极性。

是否最好使用反相或非反相配置?  哪些因素会使我的上升时间更快?哪些因素会使我的回转速度更快?

此外,OPA695的性能是否会更好或更差?

谢谢

Pinhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pinhas,

    你的意思是这样的?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    其中一个输出端接为50欧姆至接地0V

    另一个为LMH6703电路供电-采用反相或非反相配置。

    我在TINA-TI模拟中使用50欧姆到GND的电流接收器而不是栅极-它看起来很适合反向。 可能两者都很好。

    但除了其他什么-我认为TINA的模型是6703的SOIC版本.....

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pinhas:

    好问题!  LMH6703和OPA695都是电流反馈放大器,因此其架构允许合理的高转换率(~4300V)。  取决于您的  

    对于OPA695,请查看图5和6,25,36-39,了解有关基于同相与反相配置的上升时间和小信号响应的更多信息。  电气特性部分提供了1ns的典型上升时间,在某些步长,增益或应用中有一定的变化空间。   

    相比之下,LMH6703的上升时间取决于步长,其中2V步长的上升时间为0.5ns,而6V步长的上升时间为1.05ns。  考虑到您的首选增益和应用,我建议您继续探索模拟您的场景。   

    您关于在TINA中模拟的评论是否确认您找到了工作配置?  或者您是否仍在探索什么可能是最好的?

    关于TINA文件是THS6703的SOIC版本:SOIC封装包含两个不连接(或不连接)的额外引脚。  由于这些引脚没有为SOIC变体添加任何功能或功能,因此无论您是使用TINA还是PSPICE进行模拟,SPICE模型都是足够的。  通常,如果您没有看到零件的特定于包装的模型,则无论包装类型如何,您都应使用提供的模型。  如果一个封装有关机功能,而另一个封装没有关机功能,则情况会有所不同,但LMH6703两个封装上都有一个关机引脚。  我通过查看TINA模型确认了已为LMH6703建模了关机。

    如果您有后续问题,请告诉我我还有什么可以帮助您的。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Alec,

    感谢您的回复-由于  某种原因,我现在只收到了一封关于此问题的邮件。  我仍在探索,但需要在未来几天关闭布局的schmeatic,我正在尝试将风险降至最低

    1 -它显示"取决于",然后开始一个新段落-可能有错误地擦除了某些内容?

    2 -关于实际问题:

    在这些部件之间,LMH6703可能更好-它们都是引脚兼容的,因此没有风险。  我看到了所有这些数字。  我也可能会使放大器稍微达到饱和-这使这些数字稍微变得不那么有用,我希望TINA模拟和我在评估板上做的一些工作(有不同的输入)能够提供一些指示

    3 -我很清楚反相和非反相之间的反应略有不同,这确实是一个艰难的呼吁-反相似乎会更快一些。  假设模拟准确。  我预计,一旦建立值,我可能需要调整一下。

    这一决定在布局中不会有任何回报-因为这些线条对布局敏感,所以我不想冒险使用"选项"

    但是-我的问题是关于 运算放大器块的输入与CML输出的直流耦合接口-在这方面是否重要? (在我看来,我似乎不是向运算放大器电路提供50欧姆输入负载-串联电阻器和并联电阻器并联显示50欧姆)

    4 -我对封装的问题是,根据LM<H6703数据表第12页上的图表- SOT和SOIC封装之间使用的最佳反馈电阻器存在显著差异。  这也让我相信该车型与SOIC相匹配...

    谢谢

    Pinhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pinhas,

    我的tipp是,不要太依赖模拟。 在这一频率范围内,布局发挥着重要作用,如果不执行任何测量,就不能绝对肯定地说哪种RF是最佳的。 因此,在绘制最终布局并选择最终组件之前,您必须先进行一些原型设计。  

    您能显示TSC文件吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pinhas:

    您是否能够在布局/制作板以测量性能方面取得进展?  您是否进行了任何进一步的模拟?  如果您可以共享模拟文件(如TSC TINA-TI电路文件)和/或电路板布局,我们可以查看并提供其他反馈。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然,仿真是有限的。

    听起来,您和Alec都同意,如果不构建该零件,我们就不能真正知道哪一个零件更好-引脚是相同的,因此我可以进行测试。

    关于反相和非反相,听起来似乎没有明确的答案,模拟也不能肯定地告诉我(我没有看到太多的差异)-所以我选择了反相配置。

    事实是-我认为我的主要问题是关于CML输出的直接直流耦合接口(GND作为Vcc)-该接口是否正常或会影响性能?

    很难模拟

    我从GND通过50欧姆使用8mA或16mA电流阱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pinhas:

    关于您关于放大器与CML的直流耦合的主要问题:我认为这种设计选择没有问题;由于您是与CML的直流耦合,因此您不需要添加交流耦合接口所需的电阻器。  您说的没错,模拟这种行为有点困难。  我阅读了有关CML的多个文档,并找到了此TI资源:https://www.ti.com/lit/an/scaa062/scaa062.pdf 。此处未解决我们的问题,但包含一些有关接口和CML的信息。   

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec,

    谢谢。  我熟悉这份文件。

    我赞赏第二种意见,认为这种意见应该是好的。