This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:偏移电压图

Guru**** 2815005 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095858/lm2904b-q1-offset-voltage-diagram

部件号:LM2904B-Q1
在“线程:LM2904”中讨论的其它部件

大家好,请您解释一下此图中不同颜色的含义? 我们的数据表中未对此进行说明。 它是否获益?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是不同的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Josef,

    正如Clemens所说,这些是同一设备的多个样品。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josef,

    显示了十种不同LM2904的性能。 这些数字非常有用,因为它们表明了性能的传播方式。 但切勿忘记,仅显示典型行为。 图中没有说明最大扩散。

    Kai