This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702:LMH6702

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094510/lmh6702-lmh6702

部件号:LMH6702

e2e.ti.com/.../lmh6702.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ao,

    LMH6702反馈回路的增益确定电阻必须安装在最靠近OPAMP的位置。 在您的情况下,距离太长:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表反复强调负载阻抗的大小,100欧姆,50欧姆等,  我使用的sch能否适应不同负载的使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ao,

    很抱歉,我不完全理解您的问题。

    但是如果你认为你可以通过选择一个特定的载荷阻力来解决不稳定,那么我恐怕只能说只有重新设计LMH6702的布局才能修复不稳定。

    嘿,LMH6702是1.7GHz OPAMP 1.7GHz是1700MHz! 有了这种HF运算放大器,每毫米的铜轨都会计数。 绿色的圆形铜轨道太长了。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路的承载能力是多少? 在不同载荷下是否会发生不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ao,

    所选负载会影响稳定性;您是否要求获得有关如何使用LMH6702的特定指导,或者您是否有您关心的特定负载或承载能力?

    设计电路时,LMH6702电路将取决于您所驾驶负载的大小,类型和其他参数。  您可以设计一个可容纳各种载荷的电路,但性能可能不如为单一载荷值设计的那样好。

    Kai关于您的布局的建议也很重要;您的设计将受到不必要的长轨迹和其他PCB布局决策的影响。

    最佳,

    Alec