This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:THS6222

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222, AFE031, OPA2670, OPA521, OPA564, AFE030, AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095471/afe031-ths6222

部件号:AFE031
主题中讨论的其他部件:THS6222,, OPA2670OPA521OPA564AFE030AFE032

大家好,

请问AFE031和THS6222的不同应用场景是什么?

我看到AFE031是PLC的AFE,THS6222是PLC线路驱动器。 AFE031是否集成了THS6222的功能?

我不清楚这两个部件的使用场景。 请您提供一些意见吗?

谢谢!

此致,

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy,您好!

    AFE031允许电力线通信支持CENELEC标准,而THS6222允许通过电力线进行宽带通信。 AFE031包含线路驱动器和THS6222,但提供的带宽比THS6222低。 THS6222仅包含线路驱动器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai是正确的,AFE031用于极低速(计量类型) CENELEC,THS6222是电网电力线上高速PLC应用程序的线路接口驱动器。 内部PLC驱动程序和应用程序也是不同的(如OPA2670驱动程序)。 令人困惑的是,PLC涵盖了许多不同的内容,在每种情况下都需要不同的线路接口驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy,您好!

    我不清楚这两个部件的使用场景。 请您提供一些意见吗?

    正如Kai和Michael所指出的,AFE031是一个集成电力线通信(PLC)控制器,请参阅下面的结构图。 方框图包括Tx,Rx,寄存器控制,所需过滤器和数字接口等,它是一个集成了PLC应用所需的所有功能的IC。   

    PLC线路驱动器(例如OPA521,OPA564, THS6222,OPA2670和其它功率放大器)被指定为PLC线路驱动器(也可用于其它应用),如AFE031方框图中间的红方块所示。 首先,它是功率放大器,具有驱动PLC应用所需的BW,输出电压波动和电流功能。其次,PLC线路驱动器必须发送Tx信号,并且能够将Tx信号耦合到电力线(交流或直流)。 简而言之,线路驱动器是功率放大器,可用于放大小型通信信号并通过电力线传输获得的信息。 因此,AFE031作为PLC控制器在这方面与线路驱动器不同。    

    PLC应用分为两个不同的通信类别,即窄带(NB-PLC)和宽带(BB-PLC)。 任何使用<500kHz的低带宽通信协议都被视为NB-PLC PLC通信BW >500kHz被视为BB-PLC应用。   

    AFE030,AFE031和AFE032被指定为NB-PLC控制器。  

    OPA521,OPA564 被指定为NB-PLC应用的线路驱动器。  

    THS6222和OPA2670可用作NB-PLC和/或BB-PLC应用的线路驱动器。

    TI不生产 BB-PLC控制器(类似于AFE03x); 我们专门生产用于BB-PLC应用的PLC线路驱动器。   

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond,Kai和Michael,

    非常感谢您的宝贵意见。 非常清楚!

    此致,

    常春藤