This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S2859-EP:TIA:增益交换饱和问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3S2859-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095120/opa3s2859-ep-tia-gain-switching-saturation-issue

部件号:OPA3S2859-EP

您好,

我们正在 将OPA3S2859-EP用于我们的应用。

之前,我 创建了一个主题来讨论 切换选项和仿真结果。

我们现在就疯狂了自己的板,每当我们提供脉冲时,输出 将开始 达到饱和 ,并在5-10秒后返回。

 当电流水平也有细微变化时(低于10 uA),会发生这种情况

(我们目前正在测试单增益,即我们不进行任何增益切换)

布局按照指导原则实施,所有连接均正确无误。  

我们无法找出问题所在。

有人能就此提出建议 吗?

谢谢

Anil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anil,

     您是否能够在此处或与我的私人消息中提供示意图和布局?  

     输出最初是否达到饱和,然后在一段时间后,无论何时向设备提供输入或电流发生变化,都会显示正确的输出?

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    输出最初是否达到饱和,然后在一段时间后,无论何时向设备提供输入或电流发生变化,都会显示正确的输出?

    是的。 即使 我们得到的脉搏也是有带宽限制的。 我的意思是它的放电很慢, 振幅也有变化(输入是恒定的)

    每次更改 输入 功率(即使是2-3uW)时,它都会再次达到饱和,并在延时后返回。

    我将直接与您分享原理图和布局  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anil,

     感谢您提供我收到的文件,我们将查看这些信息并直接向您发送消息。

    此致,
    Sima