This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 精密运算放大器

Guru**** 2972750 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2613, OPA593, OPA541, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095610/tight-accuracy-op-amp

主题中讨论的其他部件:OPA2613, OPA593, OPA541, OPA1622

各位专家,您好!

我们的客户正在寻找  精确运算放大器,其精确度要求非常严格。 请参阅以下详细信息:

  1. Vos<1mV和低噪声,可为50欧姆负载提供100mA电流。  
  2. 输出参考不确定度(95 %)应<+/-[USB 0.1 % FS],这基本上是平均值周围的噪声
  3. 输出参考静态不确定度(99 %)应<+/-[USB 1 % FS],该值基本上与平均值相抵
  4. 输出温度系数不确定度(95 % 0)应<+/-[0级0.01 % /deg C]
  5. 输出漂移不确定性(95 %)应在0.1 % 10年内<+/-[USB仍可连续工作
  6. 我必须在输出端接50欧姆的串行端接,该端接连接到同轴电缆和50欧姆负载。 我需要为此提供电流

您会提供帮助吗? 提前感谢。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin,

    所有精密运算放大器(音频除外)的偏移电压低于+/-1mV (100 % 生产至少在25C下进行了测试),因此应符合数据表限制。  大多数测试限值 设置为25C时正常高斯分布的+/-4-sigma ,而过温(设计未测试保证)限值通常基于+/-5-sigma值。   

    单击下面链接中的查看所有产品按钮进行参数搜索。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html

     对于各种运算放大器参数的长期变化,请查看下面随附的演示文稿。

    e2e.ti.com/.../Long_2D00_Term-Stability.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在搜索功能中,输出电流列显示典型的短路电流,因此您必须选择一个大于100 mA的值。

    可能的选项包括OPA593 (预览),OPA2613 (双通道)或OPA541 (5000 mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这些是一些选项,或者您也可以考虑双OPA1622 -请参见下面的ISC图。