This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859:PD电压

Guru**** 2820645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094371/opa859-pd-voltage

部件号:OPA859

我想知道PD端子的最大耐受电压是多少? 例如,5V或3.3V会损坏PD引脚? 如果超过1.8V,是否将其视为启用模式? 当电压超过1.8V时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhang,

    有关特定于电源设备的启用和禁用阈值,请参阅数据表的9.4 2部分:

    至于PD针脚的最大电压,我需要进一步调查。 您是否计划故意大大超出电源电压,还是最坏的故障问题?

    最佳,

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器电源为3.3V,PD控制信号似乎过压,峰值到峰值5V。 怀疑芯片损坏与过压有关。 我们需要确认PD的最大耐受电压;请帮助确认具体值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhang,

    我确认PD针脚最大值与VIN规格相同:

    您似乎违反了此规范。 一个潜在的解决方案是将一个大电阻器与PD引脚串联(>1k),以防止ESD二极管过电流。 在这种情况下,我们无法保证性能和可靠性,但它有助于调试。

    最佳,
    Sam