This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA203:4引脚CMP2输入

Guru**** 2965680 points

Other Parts Discussed in Thread: INA203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095309/ina203-4pin-cmp2-in-

部件号:INA203

大家好,

INA203 VSSOP封装(INA203AIDGSR)图"5-2. DGS封装10引脚VSSOP顶部视图" 显示为"CMP2 IN+",但显示为"表5-1。 引脚功能"显示为"CMP2 in-"。

哪一项描述正确?

此致,

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    感谢您提出问题并使用E2E论坛。

    这似乎是数据表的表5.1 中的错误。 DGS封装的引脚4实际上连接到CMP2 IN+。 表中显示为CMP2 IN-的连接不正确,因为该节点实际上在内部连接到0.6V REF,如图5.2 所示。 我们将在输入到我们队列中进行更正的表格中看到此错误,并感谢您提请我们注意此错误。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    路易