This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:带宽限制为20kHz

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, OPA2197, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092389/xtr111-bandwidth-limit-of-20khz

部件号:XTR111
主题中讨论的其他部件: OPA2197OPA2192

大家好

我的客户已开始一个项目,他们正在评估XTR111,他们具有以下规格:

输入信号:1V... 4.5V,带宽200kHz

通过使用EVM,他们发现即使在移除某些无源滤波组件(如C3和C4)后,带宽也被限制在20kHz。

他们应该如何达到所需的200kHz?

此致

Ueli

----------------

https://www.ti.com/tool/XTR111-2EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ueli:

    XTR111的带宽主要由外部MOSFET的栅电容控制。 请参阅数据表的"动态性能"部分。

    从数据表的图39中,您还会注意到输出信号通过切换来自内部斩波器方案的噪声来叠加。 另请参见图6。 此噪声的基础是10kHz。 您还可以看到20kHz,30kHz等的谐波。 降低此噪音的一个好方法是安装一个与负载(负载)电阻平行的滤清器盖。 10nF乘以500R可提供32kHz的低通滤波角频率。 即使使用此低通滤波,输出也会叠加30mV峰值切换噪声。 500R上的30mV峰值表示叠加的噪声电流60µApeak Ω。

    因此,尽管"裸"XTR111提供约1MHz的带宽(见图3),但由于输出低通滤波,最终带宽仅为32kHz,通常完全满足标准4...20mA应用。 外部MOSFET能进一步降低XTR111的速度,这通常不是一个大错误。

    如果您可以忍受噪声的增加,您可以移除低通滤波,并尝试采用具有低栅极电容的MOSFET。 请参阅数据表的表1。 但请记住,在将较长的电缆连接到输出时,也可能需要在输出端使用10nF帽来保持输出稳定。 此外,对外流动限额计划亦从这个10nF上限中得益。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    感谢您快速而详细的回复!

    我的理解是4mA ... 20mA电流回路接口通常用于低带宽信号,通常与长接线一起使用,与 电压信号相比,电流回路可提供更好的抗干扰性。

    我将与客户核对使用案例详细信息。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Kai。

    您好,Ueli:

    如果您有其他问题,请告知我们。

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    正如Ueli所提到的,我在达到100kHz时遇到了问题,即使XTR111数据表给人的印象是应该能够达到1MHz。 我正在XTR111EVM板上进行测试,在该板上,我移除了输出滤波器,以尝试达到带宽限制(即使是在支付噪声时),但不能超过20kHz。 我的应用需要200kHz的带宽,范围为4-20mA (无论典型4-20mA应用的带宽如何)。  

    根据"动态性能"部分的建议,我更换了寻找较小CG的MOSFET,例如使用BSP92P,BSP316P和BSS192。 这种情况下效果很好,可能高达75kHz。 我还在XTR111的输出和MOSFET栅极之间添加了AB类,它与原始的BSP170P一起工作,同样,最大值约为70kHz,在这种情况下,我开始在输出上受到失真。 XTR111和 BSP170P之间的快速推杆在BW方面获得了类似的结果,但增加了相当多的噪声。 对于MOSFET更换件,我尝试保持良好的散热,因为一些最坏情况下的测试表明,此组件在室温下可能会预热到55C,而我的应用要求它能够在85C环境中工作。 所以这让我不敢购买小得多的包裹,尽管出于测试目的,我可以尝试看看我们能否获得更多的BW。

    总之,我连100千赫的BW都看不到。 您对如何获得至少150或200kHz的频率有什么建议吗?  

    提前非常感谢。

    Patricio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patricio:

    还有其他方法可生成4...20mA电流。 例如,改进的Howland电流泵可以作为替代方案。

    您能否提供有关您的申请的更多详细信息? 是否有电缆连接到电流源的输出? 是否需要电流限制器? 与当前电源连接的确切负载是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patricio:

    XTR111是 要求直流精确度的相对低频4-20mA电流变送器应用的最佳选择。  

    数据表在"动态性能"部分讨论了XTR111输出电流上升时间对FET栅极电容的依赖性。  由于栅电容导致的大信号步进响应受到限制,该设备将不符合100-kHz信号要求。  此外,XTR111内部电流镜像的准确度依赖于多个单独内部电流源的动态匹配,从而在10kHz时产生一些输出毛刺噪声。 该器件最常在其输出端与RC滤波器配合使用,用于相对较低带宽的应用,其中外部RC滤波器的角频率通常低于10kHz。  例如,XTR111不是 HART调制解调器应用程序的最佳选择,因为HART应用程序具有严格的噪音和频率响应要求。

    正如Kai所说,需要Howland电流源或不同的电流源电路来满足100kHz的要求。  随附的几个应用说明可能对Howland电流源有用。

    如果您告诉我们应用的详细信息(电源,负载电感/电容/电阻要求以及噪声/精度目标),我们很乐意为您提供其他电路建议。

    An-1515-Howland电流泵综合研究

    带缓冲电路的'改进' Howland电流泵

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patricio:

    以下是速度稍快的4...20mA电流源:

    e2e.ti.com/.../patricio_5F00_opa192.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,  

    感谢您的回复。 在我们的应用中,MOS电流输出直接进入器件的输出连接器,在该连接器上,3 m 周围的电缆驱动电流至负载电阻器,电阻约为200欧姆。 必须正确选择电缆,以确保我们不会引入不需要的LC寄生组件。 不管怎样,对于我现在正在进行的测试,我在XTR111EVM板上使用RL (249 ohms),因此是“理想的”条件。 不需要电流限制器,但不会造成伤害。 我们的应用原则上不能要求XTR111的电流超过21mA。  

    我知道这款跨阻抗放大器可以以更加离散的方式进行设计,我感谢您的建议,但我希望XTR111能够满足我们的要求。 我现在用不同的输出MOSFET完成测试,它们的最大收敛速度约为70,75kHz。 我可能确实需要寻找一个不同的解决办法。  

    谢谢!  

    Patricio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patricio:

    我有最后一个想法:XTR111数据表图3中给出的频率响应可能是较小的信号带宽。 因此,您需要使用非常小的交流信号检查XTR111的带宽。

    当Rset设置为2k时,您是否可以通过在1...10mV范围内应用正弦波输入信号并由2.4V的直流电压叠加到Vin引脚来再次检查带宽? 如果1...10mV太小,则至少要获取尽可能小的交流输入信号。

    顺便说一下,测试期间XTR111的电源电压是多少?

    您是否已经使用全新的XTR111检查了速度?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,  

    我使用24VDC作为输入PSU。 对于输入信号,我使用的是具有2.5VDC偏移的3Vpp正弦。

    我可以尝试一下您对小型信号交流的建议,也可以在全新的XTR111EVM板上尝试。  

    谢谢,

    Patricio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我尝试了一个新的板,也尝试了小信号,但我得到了同样的结果:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patricio:

    在大型步进信号转换响应方面,EVM受栅电容的限制。  该数据表指定的上升时间通常约为~11μs º C,加载CGATE=130pF。

    此外,在漏电处有10nF负载电容,还有几个保护二极管,它们可能会增加一些负载电容。  在  2kΩ EVM测量中,使用此晶体管,无需修改EVM板,我测量在RLOAD=5 µ V(0-2.5mA)上0-5V输出的约26us电流输出上升时间。

    测量的转换速率0-2.5mA约为26µs μ A,噪声约为125mVpp。  

    XTR111EVM使用具有典型门电容的外部PFET ZXMP6A13FTA:CGATE = 219pF。 (此电容可能有所不同,可能更大)

    基于CGATE = 219pF的粗略估计最佳典型案例情景转换:

    转换率(估计值)=(219pF / 130pF)* 11µs >~19µs  

    我继续操作,删除了Cload=10nF和保护二极管以提高转换率;转换率提高到大约20µs Ω,这 相对接近上述估计值。  我尚未测量小信号带宽。

    关于离散高侧电流源,与Kai建议类似,下面的应用说明中记录了一个高侧电流源设计程序。  应用说明示例使用低电压放大器,但如图所示,可以修改为使用36V精密放大器,例如OPA2192或OPA2197 (两者都是10MHz,36V放大器),它们可以使用24V电压。

    高端电压到电流(V-I)转换器-德州仪器(TI)

    此外,附件中还有一个ppt文件,其设计与我一年前使用OPA2197 (或OPA2192)为客户提供的高端电流源进行的类似,此设计可根据您的需要进行自定义。  模拟的上升时间与1.8 Us的设计有关。 OPA2192提供更好的偏移漂移/精度性能,但这些放大器上的交流/转换速率性能相同,因此您可以使用其中一个放大器。  TINA模拟文件嵌入在Power Point文件中。

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯

    e2e.ti.com/.../High_5F00_side_5F00_V_2D00_I_5F00_Converter_5F00_OPA2197forum.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Luis,  

    非常感谢您的详细回复。 事实上,我在测试过程中也做了类似的工作,移除了二极管,保护装置和其他可能限制输入或输出路径带宽的附件。 我可以确认您的结果。 我测试了几个不同的MOSFET,并在XTR111和MOSFET栅极之间引入了AB级。 AB级显示出良好的结果,BSP170P将带宽扩展至至少65kHz。 但是,我更喜欢让设计尽可能简单,并减少外部组件(这是使用XTR111的主要目标),避免使用AB级,该级只是为了证明确实有可能达到该BW。 一个很好的替换部件是BSP92P,我使用它达到了75kHz,没有任何输出失真,也没有进一步的不良影响,如热量,噪音等。无论如何,尝试不同的部件和技巧组合,我甚至都无法达到100kHz。 因此,不会为此应用程序选择XTR111。  

    非常感谢您提供额外的材料,特别是仿真文件,我将在接下来的几天里深入了解这些材料。  

    此致,

    Patricio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patricio:

    谢谢,这很有意义。  如有需要,请告知我们,

    此致,

    路易斯