This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333P:实现运算放大器负轨的输出摆动

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7705, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094569/opa2333p-achieving-output-swing-to-the-op-amp-negative-rail

部件号:OPA2333P
主题中讨论的其他部件:LM7705OPA2333

以下是数据表第11页中的部分。 负电压是否需要与V+相同? 换言之,当V+=3.3V时,我可以输入-2.5V吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,韦文伟,

    我认为电流是这里最重要的。 5V/20k = 250µA μ V。 在你们的情况下,我会尝试一个介于10k和20k之间的电阻。

    请记住,这种带有负辅助电压的输出偏置仅适用于非常特定的运算放大器,例如OPAx333和OPAx380。

    另一种使运算放大器的输出电压降至0V的方法是使用LM7705。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,韦文伟,

    如果OPA233P的输出必须在地面摆动,则可以使用7.3 第4节中介绍的方法。 或者使用Kai建议的方法,这种方法可能更容易处理。 附上LM7705,电容式电压逆变器或充电泵的应用说明,请参阅以下链接。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa373/sbaa373.pdf?ts=1650380956722&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦文伟

    与任何单电源CMOS运算放大器一样,OPA2333向负轨的摆动受到较低N通道输出晶体管Ron和流经该晶体管的电流的限制。  当输出被推向负极轨时,晶体管被三角处理,从而成为Ron电阻器。 如果没有输出负载,流经晶体管的唯一电流是输出级IQO的静态电流,它将输出摆幅(在单电源应用中)限制为高于接地的Vout=IQO*Ron。 因此,正如Kai所建议的, 为了使输出完全摆动到地面,所有IQO电流都需要通过外部下拉电阻器Rp转移。  因此, 只要通过Rp产生的电流为IQO= 5V/20k =~250uA,您就可以使用任何负电压。  总之,-2.5V和Rp=10k (IQO=2.5V/10k = 250uA)以及-1V/4K或-10V/40k等正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的帮助。 答案是准确的,它需要注入250uA电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要明确一点,注射电流意味着将电流推入针脚。  但是,为了使OPA2333输出摆至其负轨,需要 通过下拉电阻Rp从输出引脚中拉出(下沉)~250uA电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。